This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:Bq40z80系统的电源电流异常

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ40Z80EVM-020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857270/bq40z80evm-020-the-supply-current-of-the-bq40z80-system-is-abnormal

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80

我们新开发的 Bq40z80芯片下方的焊盘未连接、上电后发现芯片发热、此时系统电源电流为26mA。

检查 bq40z80evm-020、发现电源电流仅为5mA。原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    我不理解你的问题。 您是否说 EVM 还存在热问题、导致芯片过热或不是这样?

    在您的板上、能否确保在什么位置没有短距离? 芯片不应发热。

    谢谢

    Onyx