This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008A:LM5008ASDX/NOPB

Guru**** 2509345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867939/lm5008a-lm5008asdx-nopb

器件型号:LM5008A

我使用 LM5008A 设计了一个电路,使用 TI MD015A 的示例应用 将 24V 转换为12v,但我的电感器很快就变热了,我不知道为什么,我如何纠正这个设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电感器的饱和电流是多少? 您必须确保饱和电流远低于峰值纹波电流。

    请仔细检查该器件型号或与我共享该器件型号、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。我 选择了我们的电感器,器件型号为744084331,它的信息就在1以下,我 还尝试了电感器744086471,它的信息就在2以下,它有 higner Isat 和高 L,,但它也有严重的发热。我怎么能解决这个问题呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的运行输出电流是多少?

    ΔT 这两个电感器、额定电流相似(0.65A)、而在该电流的情况下、温升 Δ T 将为40°C。

    它是否在空载时变热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我已经解决了这个问题,但 现在 LM5008A 没有输出?为什么?我已经测试了输入、它产生了24V 电流、只有 PIN8可以测试24V 电压、但其他引脚不能测试,为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在空载时变得很热,已解决了错误,因为它有短路,但当我用新的 PCB 解决了该问题,但新问题时,LM5008a 没有输出?为什么它没有输出?我可以从哪个方面解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用相同的原理图?

    如果您没有 VCC 电压、则可能是您的芯片接地出现问题、或者 VCC 短路。

    请确保您的新 PCB 不会将 VCC 引脚短接至任何其他引脚且 GND 正确。

    VCC 固定后、芯片应该工作正常。

    -奥兰多