This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92682EVM-069:申请用户指南和演示套件安装程序

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92682EVM-069, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830950/tps92682evm-069-request-for-user-s-guide-and-demonstration-kit-installer

器件型号:TPS92682EVM-069
主题中讨论的其他器件: TPS92518

您好!

您好!

我们的客户注意到 、产品文件夹中没有 TPS92682EVM-069的用户指南。 (http://www.ti.com/tool/TPS92682EVM-069)

但是、他成功地使用以下链接获得了一个副本: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluubx9/sluubx9.pdf。 我们想知道这是否是最新的用户指南。 请提供建议。

根据本文档第20页的内容、需要安装一个软件(TPS92518 TPS92682演示套件安装程序.exe)。 此外、在该 EVM 的产品文件夹中找不到安装程序。

如果您能同时为我们提供用户指南和安装程序、我们将不胜感激。  

谢谢、祝您愉快。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    我们最近发布了此器件、其部分文档已从以前通过 mySecure 软件进行控制转到公开发布。 在此过程中、我们必须更新 GUI 和用户指南、并且正在将其联机。

    我想到本周结束时、应该可以在适当的地点在线查看所有内容。  

    如果您的客户无法等待这么长时间、请告知我们、我们可以找到另一种提供文档的方法。

    此致、
    Sumeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet、

    我已经与我的客户进行了核对、他真的想评估他的器件。 请提供所需的文件。  

    感谢您的支持。  


    此致、

    Cedrick


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    我们将就此单独向您发送电子邮件。

    谢谢

    Sumeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    我假设您有一个 TI 电子邮件地址。 您能否提供您的电子邮件 ID?

    谢谢

    Sumeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sumeet、

    我还尝试测试 tps92682EVM、我的 TI 电子邮件是 a0235435@ti.com。 您可以给我发送一份 GUI 副本吗? 谢谢

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    软件安装程序包现已在 EVM 网页上的公共网站上提供。 我们不需要通过其他通道共享它。 上述请求仅在尚未提出时才提出。

    谢谢

    Sumeet