This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:适用于 GS61008T GaN 系统的栅极驱动器

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LM5114, LM5113, LMG1205, LMG1020, UCC27611, LMG1025-Q1, LM5113-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832396/lmg1210-suitable-gate-driver-for-gs61008t-gan-systems

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: LM5114LM5113LMG1205LMG1020UCC27611LMG1025-Q1LM5113-Q1Hello

LMG1210是否是最适合 GS61008T GaN 的半桥驱动器?
https://gansystems.com/gan-transistors/gs61008t/

否则、您能给我提供最合适的器件型号吗?

此致、
Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    感谢您在 e2e 上进行深入探讨。

    LMG1210是驱动 GaN FET (例如 GS61008T (100V GaN FET)的最合适的半桥驱动器、具有可用的5V VDD 栅极驱动器。

    如果您对 LMG1210有任何其他问题、敬请告知。 此外、请查看有关 LMG1210的应用手册、该应用手册详细介绍了如何在半桥配置中充分利用 LMG1210 ( )在本应用手册中、表4包含许多其他有用的 LMG1210文章。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的确认并给我一份应用手册。

    另一个问题是、是否有任何具有6V Vgs 驱动电压的类似器件?

    此致、
    Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    感谢后续行动。 它用于什么应用?

    6 Vgs 通常是数据表中 GaN FET 可以处理的最大值、但建议的典型值为5V、因此我们的 GaN 驱动器通常具有5V 输出。 以下是建议用于实现5V 驱动的 GaN 驱动器(无特定顺序):

    LM5114、UCC27611、LMG1020、LMG1025-Q1 (汽车版本)、LM5113、 LM5113-Q1 (汽车版本)、LMG1205、LMG1210

    TI 推荐所有兼容5V 栅极驱动的 EPC FET。

    请告诉我这是否有助于回答您的问题、或者您对我们的 GaN 驱动器有任何其他疑问。

    谢谢、