This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28633:UVLO 至150V

Guru**** 2389320 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868113/ucc28633-uvlo-to-150v

器件型号:UCC28633
主题中讨论的其他器件:UC2844

您好!

我的客户与我一起检查此器件是否支持将 UVLO 设置为150V。 如果没有、您能否推荐其他符合此要求的器件? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    遗憾的是、ACON 阈值在内部固定为80Vac。 如果您可以分享客户的设计规格、我可以建议您使用一个可满足150V UVLO 要求的反激式控制器。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我的客户案例是用于运动控制应用的交流输入,24V5A 输出。 它们以前使用 UC2844、但新的要求是支持可配置的 ULVO 和高达150V 的电压。  请提供您的建议。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    感谢您提供更多信息。 我建议查看其中一个 UCC2871x 反激式控制器。 直流输入 UVLO 可通过此控制器系列中的 VS 电阻器进行设置

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、  

    感谢您的建议。 是否有 符合我客户设计要求的参考设计? 老实说、它们在电源设计方面不是很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我找不到与您的客户期望接近的参考设计。 我建议根据客户的要求生成 webench 设计。 您可以使用此页面右侧的 webench 窗格生成设计:http://www.ti.com/product/UCC28704/toolssoftware

    此致、

    本·洛夫