This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BATDRV

Guru**** 2548620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854002/bq25713-batdrv

器件型号:BQ25713

您好、先生、

我想知道充电/放电模式下 BATDRV 打开或关闭的条件是什么?

例如、在使用2节电池的放电模式期间、电池电压为6.2V、我想知道 当系统电压异常(大约8V)时、BATDRV 引脚上的行为是什么。 (因为在这种异常情况下、如果 BATDRV 仍然打开、恐怕8V 将变为 BATTER/6.2V)

谢谢你

Arisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arisa、

       如果只有电池连接、则 BATFET 始终开启、VSYS 钳位在 VBAT 上。 VSYS 上添加的任何异常高电压都会导致高电流

    峰值电压。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shishuo:

    感谢您的反馈、我在我的系统上进行了验证、我可以找到您描述的结果。  

    插入适配器或电池后、我还需要您帮助提供 BATFET 导通序列(包括时间)?

    谢谢你

    Arisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arisa、

       假设您断开适配器和当前 VSYS/VBAT-60mV 的连接。 BATFET 被关闭。

      步骤1:断开适配器连接后、VBUS_UVP 被触发、转换器应该被关闭。

      Step2:由于转换器关闭且 BATFET 关闭、VSYS 开始下降。

      第3步:VSYS <VBAT-60mV and BATFET begin to turn on and battery supplement system after this moment.

     

    此致