This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM431:LM431

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM431, LM324, TPS3711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832709/lm431-lm431

器件型号:LM431
主题中讨论的其他器件: LM324TPS3711

你好

我正在使用 LM431、在14V 下工作正常、当 Iz 小于5mA 时、Vin 和 Vo 之间的电压差为1伏、一切正常

但是、在28V 电压下、Iz 不可能降低50mA (我仍在规格范围内)、但 LM431会发热至地狱、因此即使是 TO92封装、我也必须以某种方式对其进行冷却

即使在50mA 时也能正常加热到地狱? VIN = 28V、Vo = 27V。

它用于电压监控、如果我的电压下降1V、我需要切换系统。 之后、我转到一个 LM324

祝您第二天一切愉快

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的深入介绍、我想知道您不是出于任何原因而简单地使用我们出色的电压监控器之一?

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    由于 LM431尺寸小、因此在高电压和高电流下确实会遇到热问题。

    如果这是电压监控器应用、您能否共享原理图?

    您是否考虑将 TPS3711用于高电压信号轨监控?

    -Marcoo