This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助您选择最佳 IC 进行设计

Guru**** 1128410 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9656, UCC2897A, PMP10215, LM5021, LM5015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862491/help-to-choose-best-ic-for-design

主题中讨论的其他器件:PMP9656UCC2897APMP10215LM5021LM5015

您好!

对于一个项目、我需要设计隔离式直流/直流转换器。

我的设计规格:VIN = 48V 且 Vout = 24V。Iout = 12.5A 电源= 300W。成本不是限制因素,尺寸是限制因素之一。

您能否建议选择哪种隔离式转换器以及与该转换器相关的控制器 IC?

谢谢你
格里马尔
GE Helathcare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grimal、

    我认为有源钳位正激式转换器将是满足您设计要求的理想选择。 ACForward 是一种软开关拓扑、您还可以在次级侧使用自驱动 SR、以帮助最大限度地提高效率并限制转换器产生的热量。 这将帮助您满足大小限制。 我建议查看 UCC2897A 和参考设计 PMP9656、这是一款可实现95.5%效率的12V 输出/250W 交流电源。 该参考设计并非完全符合您的设计规格、但它会让您了解可实现的目标。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。 我对两种开关正向拓扑和有源钳位正向拓扑有一个困惑。 在这两种情况中、成本会更低? 您能否根据我的项目要求推荐一些用于双开关正向转换器拓扑的 PWM 控制器?

    提前感谢
    格里马尔
    GE Healthcare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grimal、

    两个正向开关需要更多的电路来正确偏置高侧驱动器、因为您不能简单地自举电压(两个 FET 同时导通)。 但是、两个正向开关确实享有非常稳健的拓扑的声誉(无击穿危险)。 最后、我要说成本将下降到有源钳位正向的 PFET、而不是 NFET +额外的高侧偏置电路。 您可以查看 PMP10215、了解高侧偏置电路所需的器件。 对于两个正向开关、LM5021也是一个不错的选择。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的指导。

    正如您建议我使用有源钳位正向转换器拓扑、并建议我使用 UCC2897A 控制器和 PMP9656进行参考设计。 但该设计适用于12V 输出。 那么,我的 Vo=24V 是否可以正常工作??? 我将执行的设计计算。 这不是问题。

    谢谢主席先生
    格里马尔
    GE Healthcare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grimal、

    正如我之前提到的、它不是您的设计规格的焦点、它具有与您所需的功率级别类似的功率级别、可用作您设计功率级时的参考点。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    正如您建议我将 LM5021用于双开关拓扑、并让我参考 PMP10215。 但是、您能否看到并确认我、因为 LM5021仅适用于数据表(适用于反激式)中所述的一个 MOSFET 电路、并且在 PMP10215设计中、不使用更高侧的 MOSFET。 请确认它对两台交换机或其他交换机是否有用?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grimal、

    LM5021的 OUT 引脚馈送到半桥驱动器的两个引脚、以驱动高侧和低侧 FET (原理图第2页)。 LM5021在 PMP10215中使用了两次。 一个是反激式、另一个是双开关正向。 该数据表主要面向反激式、但 LM5021也可用作双开关正向。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。

    我找到了一个用于两开关拓扑的控制器 LM5015。 我是否可以将输入侧电流用于我的应用、因为我的输入侧电流大于1A (约为6A)?

    对于大于或6A 的拉电流、您是否可以建议使用与 LM5015相同的其他控制器?

    提前感谢
    格里马尔
    GE Healthcare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grimal、

    内部逐周期电流限制无法支持>1A 的 MOSFET 电流、因此该转换器无法提供符合您设计规格的满载功率。 我建议使用外部 FET + LM5021以300W 的功率耗散、因为使用外部 FET 可以更轻松地管理功率耗散。 据我所知、TI 没有一个具有集成 MOSFET 的控制器、无法在该功率级别支持两个正向开关。

    此致、

    本·洛夫