This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCPA10505D:关于软启动操作

Guru**** 2514925 points
Other Parts Discussed in Thread: DCPA10505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832875/dcpa10505d-regarding-soft-start-operation

器件型号:DCPA10505D
主题中讨论的其他器件:DCPA10505

大家好、

我想知道数据表中的软启动定义。

(1)“在输出电压开始上升之前,通常有10ms 的延迟”

 这是对图的粉色部分的理解吗?

e2e.ti.com/.../dcpa10505_5F00_DS.pdf

(2)“软启动时间通常为5ms”的定义是什么?

 是否可以理解输出电压的上升时间(达到10%⇒90%的时间)在典型值中为5ms?

 请尽可能说明。

(3)对于 DCP010505DBP、上面的数字(1)和(2)是什么?

 0ms 是否为(1)(无延迟≒无有意延迟)?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    适用于 DCPA10505;

    1)是的、通常在输入电压高于+Vs UVLO (2.25V)之后、输出电压开始上升之前会有10ms 的延迟

    2) 2)软启动时间是输出电压从0V 上升到稳压电压所需的时间。 5ms 是典型值。

    3) 3)这些值不是为 DCP010505定义的。 该器件不具有软启动功能、因此输出电压将尝试非常快地斜升、从而产生较大的浪涌电流。 这可能会导致输出电压单调上升。 请参阅数据表中的图29 - 31。

    谢谢、Jason