This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A30:Tj=-30℃~70℃时的输出电压精度

Guru**** 2814095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A25, TPS7A30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865968/tps7a30-output-voltage-accuracy-at-tj--30-70

器件型号:TPS7A30
主题中讨论的其他器件:TPS7A25

您好、支持团队、

与 TPS7A25数据表中的图1和图2一样、您是否有任何有关 Tj=-30℃~70℃下 TPS7A30输出电压精度的特征数据? 如果您有、请与我们分享。
℃、您能告诉我 Tj=40℃和70时的精度吗?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    我们在-30和70C 时没有数据点。  查看数据、精度会低于0C。 因此、最坏的情况是-40C。 这是数据表中最大2.5%的驱动因素。 在25°C 以上时、我们看起来比1.5%要好

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰-桑

    感谢您的支持。
    我们想知道 TPS7A30和 TPS7A25在实际条件下的精度。
    如果您没有数据、您可以对其进行仿真或测量吗?
    如果是测量、您是否可以测量至少5个样本? 最好有10个样本。

    TPS7A30
    ・Vout=-6V、Iout=-5mA、Tj=-10~80℃
    TPS7A25
    ・Vout=6V、Iout=5mA、Tj=-10~80℃

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    我们没有上述条件的特定数据。 我正在检查是否可以获得更好的详细信息。 查看我们在25-85C 范围内提供的一些可用数据、精度远高于-40至125C。  

    我不确定我们是否在图森有要测量的器件。 但也会对此进行检查。

    此致、