This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19533Q5A:建议的 PCB 布局

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17578Q5A, CSD19533Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856993/csd19533q5a-recommended-pcb-pattern

器件型号:CSD19533Q5A
主题中讨论的其他器件:CSD17578Q5A

您好!

大家好。

我们的客户注意到、建议的 PCB 图形测量结果不会相加。 他们尝试计算 F3的值以确保测量。 当使用 F4 &F5的最小值时、它们能够获得 F3的值。 但是、当他们尝试使用最大值时、结果与 F3不匹配。  

这是他们用来计算它的东西。 F3 =(4*F4)+(3*F5)



请在这一问题上帮助我们。  

此外、如果您能与我们分享此器件的 BXL 文件、我们将不胜感激、因为我们无法在网站上找到它。  

期待您的回应。  

此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您向客户推广 TI FET。 我已要求封装工程师查看您对封装尺寸的问题。 正确的是、CSD19533Q5A 没有 BXL 文件。 但是、有适用于其他 FET 的 BXL 文件、它们采用完全相同的封装和引脚排列。 您可以在随附的 zip 文件中找到 CSD17578Q5A BXL 文件、该文件与 CSD19533Q5A 位于同一封装中。 我将在收到封装工程师的更多信息后立即向您更新尺寸。

    e2e.ti.com/.../CSD17578Q5A_5F00_DQJ_5F00_8.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您分享我们的客户可在其设计中使用的 BXL 文件。  

    对于尺寸的澄清、我将等待它、因为我们的客户真的想知道这件事。  

    祝您度过美好的一天!  


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    下面是我的封装工程师的回答。 如果您有其他问题、请告诉我。

    我们为 F2和 F3应用了与 F4或 F5不同的公差。

    此外、F4和所有其他导联没有显示额定值。

    这是因为至少需要控制封装要求、以防止回流后封装旋转。

    因此、在进行 PCB 封装布局时、需要遵循最小尺寸。 它就像 X (-0、+n)。 它是最小值和最大值。