This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702-Q1:如果我想要稳定的3V/300mA、应该提供多少输入? 是否需要调整电路?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865860/tlv702-q1-how-many-inputs-should-i-give-if-i-want-a-stable-3v-300ma-does-the-circuit-need-to-be-adjusted

器件型号:TLV702-Q1

您好!

PN 是 TLV70230QDSERQ1;

我们使用 TLV70230QDSERQ1、输入3.3V 或4V、测量输出为2V、EN 为2.8V、应设置多少输入才能获得稳定的3V/300mA、是否需要调整电路? 如何调整?

是否有相应的输入、输出和电流表?

空载情况也是如此、与过载问题不一样;

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    在3.3VIN 和3.0VOUT 为300mA 的情况下、您不应进入热关断状态。 此外、您还处于下拉裕度范围内、因此 LDO 应该能够正确调节3.0V 电压。 如果 VIN 为4V、则您可能会更接近热关断。 但是、正如您提到的、即使在无负载的情况下、也能看到较低的输出电压、这很可能不是问题。  

    我们必须向您展示它应该正常工作的最佳图形如下所示:

    这表明、电流为300mA 时、裕度为~50mV。  

    您是否已尝试换用设备? 它是否有可能遭到某种程度的破坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在该表中、正常温度下的最大压降为300mV、不应出现2V 输出;
    我们换了六个芯片、结果都是一样的。
    如果我们需要更改另一个芯片、您会推荐哪一个?
    如果我们不需要更改芯片、我们应该怎么做?
    谢谢
    Elsa Duan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否推荐 具有低静态电流和短加电时间的3.3V 至3V LDO?

    负载电流为300mA。

    谢谢。

    Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、

    很抱歉耽误你的时间。 我在美国的假期都不在办公室。

    您能否共享示波器屏幕截图启用、VIN 和 VOUT