This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:使用 BQ76940在 BMS 中实现通信隔离

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-010030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857381/bq76940-isolation-in-communication-in-bms-using-bq76940

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: TIDA-010030

您好!

我正在基于 bq76940和 bq34z100-G1 IC +高侧 FET 驱动设计电动踏板车的 BMS。 我非常有意识地学习了 TIDA-010030参考设计。 在我的要求中、我需要提供隔离式3V3 UART。 我还需要为主机提供5VDC 的辅助电压。 在这里、主机是安装在踏板车中的电路板、除其他电子产品外、还包含无刷直流电机驱动器、速度和制动控制、物联网收发器等  

由于主机所需的辅助电压中存在电流要求、我将使用 SN6505 (最大1A 输出)来驱动变压器、从而从 BMS 到主机生成5V_AUX_Isolated 和 GND_Isolated。

对于 TX、Rx 线路、我将使用常用的光耦合器部件。

要连接到主机的总信号为:5V_AUX_Isolated、GND_Isolated、RX_Isolated、TX_Isolated PLUS PACK+和 PACK-

我的问题是:

考虑到电机驱动器正在使用 PACK-和 PACK+来断开隔离、我不明白为什么光隔离在这种情况下是有益的。 因此、电机驱动器以 GND_Isolated 为基准、但用于驱动电机的低侧 FET 以 PACK-为基准。 这是否合理?

非常感谢

此致、

Sebastian

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    隔离器可在不同的直流电势电压之间运行。 当接地电位相同时、有时使用接地电位的原因并不明显。  它们有时由监管标准规定。  除了不同的潜在情况外、TIDA-010030设计指南第2.2.7节"高压保护和避免噪声电流"中还提到了其他常见原因。