This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:针对 Cisco PoE+交换机的 LLDP 支持。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857064/tps2378-lldp-support-for-cisco-poe-switch

器件型号:TPS2378

我们在 TPS2378DDAR 中为 PD 设计、并连接 到 Cisco Catalyst 系列 PoE+交换机、来自 Cisco 交换机的消息显示设备为4类、最大功率为30W。 但是、我们获得的功率仅为15.4W。 了解 Cisco 交换机还需要 PD 支持 LLDP、希望了解如何在运输样片板上实施。 由于我们的 PD 还支持 PoE++、如果我们需要在 PD 板上实施任何操作、PoE+和 PoE++之间是否存在任何不同。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YF、似乎昨天已经打开了两个主题的线程。

    您是否会验证此主题是否与此主题相同?   

    如果是、我们是否可以在该主题上对应...因为它有更多信息可供使用?

    感谢您考虑 TI 的 PoE 解决方案、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们是相同的问题。 请使用另一个主题替代我的问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YF、感谢您的确认。  我已经结束了这一主题、我们的一位专家将在另一个主题上为您提供支持。