请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2378 我们在 TPS2378DDAR 中为 PD 设计、并连接 到 Cisco Catalyst 系列 PoE+交换机、来自 Cisco 交换机的消息显示设备为4类、最大功率为30W。 但是、我们获得的功率仅为15.4W。 了解 Cisco 交换机还需要 PD 支持 LLDP、希望了解如何在运输样片板上实施。 由于我们的 PD 还支持 PoE++、如果我们需要在 PD 板上实施任何操作、PoE+和 PoE++之间是否存在任何不同。 谢谢你。