This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2674:陶瓷输出电容器、用于实现稳定性的 ESR 值

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2674
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856059/lm2674-ceramic-output-capacitor-esr-values-for-stability

器件型号:LM2674

大家好

我可以将陶瓷输出电容器与 LM2674配合使用吗?

在数据表表2中、我只找到电解电容器和钽电容器。

可确保环路稳定性的 ESR 范围是多少?

我有两种具有以下规格的设计:

24V => 12V/200mA

24V=>5V/300mA

谢谢、致以诚挚的问候

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、对于该器件、为了确保稳定性、ESR 值不太相关。 我在 webench 上附上了一个示例设计、用于仿真您的设计规格

    原因是、在内部我们有2个零来补偿稳压器产生的电压环路

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arief

    感谢您的快速回复和提供 Webench 示例。

    Webench 建议的390uH 不是数据表表表2中的推荐值。

    对于24V=>12V/0.2A 的设计、我想按照表2中的建议使用150uH 和47uH。

    如果我使用 Webench 使用这些值进行仿真、则波特图表明设计不稳定。

    您能澄清吗? Webench 模型中是否有错误?

    我应该将什么输出电容器与一起使用

    150uH 电感器可实现稳定的设计?

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在您发送给我的电子邮件中回复、因此我现在将关闭此主题

    谢谢

    -Arief