This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:OUTB 至 VSSB 引脚短路

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831045/ucc21520-outb-to-vssb-pin-short

器件型号:UCC21520

大家好、

有关 设计详细信息、请参阅此主题:e2e.ti.com/.../2842977

最近、我们看到栅极驱动器 IC UCC21520出现故障。

故障条件:OUTB 至 VSSB 阻抗短路。

出现上述故障情况的原因是什么?

该模块工作了一个月、之后在启动期间发生了故障。

请参阅附件了解原理图。期待 您的宝贵答复。

此致、

P.Selvam.e2e.ti.com/.../GAN-driver-section.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    您能否确认您使用的是 UCC21520A 还是 UCC21520? 您能否指定哪个驱动程序出现故障、U12或 U18? 您能否提供 U104、U105、Q106、Q108、Q109、 和 Q110? 是否有其他故障、还是仅栅极驱动器故障?

    在启动期间、您是否有任何显示栅极驱动器输出的波形? 我担心驱动器的输入电压在高负载下可能会下降,并导致器件降至低于其 UVLO 下降阈值,尤其是在 U12上。

    期待您的回应。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我们使用的是 UCC21520A

    2.GS66516T 用作所有应用的 GaN FET。

    GaN FET U104和 U105也发生了故障。

    在 FET 栅极节点和开关节点处测得的栅极驱动器输出节点波形。请参阅附件:蓝色波形:U105 (Vgs)、绿色波形:开关节点。

    VCCI、VDDA 或 VDDB 中的输入电压骤降?

    等待您的回复。

    此致、

    P.Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvam、

    我将讨论 U12的 VDDA 的潜在输入电压骤降,它看起来是由 u11的6V 电源轨供电的,它低于建议的6.5V 工作电压。 驱动器可能会降至低于其 UVLO 下降阈值(典型值为5.7V)、并导致系统出错。

    U12、VSSB (引脚9)的-1.8V 电压轨似乎仍然需要使用一个小电容器在本地去耦。

    开关节点波形上升沿和下降沿的压摆率是多少?

    在切换时、您可以从 OUT 到 VSS 获取示波器捕获吗? 我们的驾驶员有一个 ABS。 200ns 下的最大-2V 电压以及超过此值的下冲可能会导致损坏。 通过正确调整栅极电阻器和铁氧体磁珠的大小来缓解这种下冲非常重要。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所说的是 U12的 VDDA 的潜在输入电压骤降,它看起来是由 u11的6V 电压轨供电的,该电压低于建议的6.5V 工作电压。 驱动器可能会降至低于其 UVLO 下降阈值(典型值为5.7V)、并导致系统出错。

    VDDA 电压为6.5V (LDO 稳压电源)、因此、这是正确的、不正确的。

    开关节点波形上升沿和下降沿的压摆率是多少?

    由于它是一个谐振转换器、SW 节点的压摆率取决于谐振电流、它将根据负载在5ns 至30ns 之间变化。

    开关节点波形上升沿和下降沿的压摆率是多少?

    请参阅附件。。绿色:OUTB、蓝色:VSSB (-1V)

    感谢您的回答。

    返回以进行任何澄清。

    此致、

    P.Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvam、

    您在启动期间是否有输出和开关节点的示波器捕获? 由于没有循环电流、启动通常对系统的压力更大。

    此外、您能否分享一些布局图片?

    此外、这两个点的栅极上的振铃看起来非常大、您是否可以通过任何方法提高铁氧体磁珠值来帮助减轻驱动器所见的应力?

    期待您的回应。

    谢谢、

    John