This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22680:SS 引脚的内部连接并在过载条件下工作。

Guru**** 2383800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22680
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856007/lm22680-internal-connection-of-ss-pin-and-work-under-over-load

器件型号:LM22680

你(们)好

我对 LM22680有两个问题 、希望您能尽快回答我的问题:

LM22680内部连接细节要求

  •  我的客户的 SS 引脚曾经出现过 LM22680故障、SS 的阻抗太低。
  • 客户希望了解 lm22680的具体内部连接细节、芯片数据表中未提供这些细节、这对于我们分析芯片中 SS 引脚的影响因素很有帮助。

2. LM22680过载状态

  • 客户还想知道当 lm22680的负载电流大于2.5A 时、lm22680的风险、这是过载 但不会达到过流保护的芯片内部条件

此致、

黄威斯利

电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是,我们无法详细说明在公共论坛上的内部联系。

    是否已针对该问题启动 PQA?

    此外、有多少部件损坏、部件损坏前的状况是什么?

    电路板上的引脚1和引脚2之间是否可能短路? 因为引脚1是引导引脚、引脚2是 SS 引脚。

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arief

    感谢您的回答。

    1.您能否将详细信息分享到我的电子邮件中? 或者、您可以告诉我哪个引脚可能是 SSpin 中断的原因。

    2.20%的 LM22680在完成湿度渗透测试时损坏。

    3.我将仔细检查 PIN1和 PIN2。 当 SSPIN 短接至引导时、它可能会损坏

    此致、

    黄威斯利

    电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    我已向您发送了一封单独的电子邮件、因此我将关闭此主题

    谢谢

    -Arief