This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:用于充电和放电的独立路径

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832083/bq76930-separate-path-for-charging-and-discharging

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350BQ78350-R1

大家好、

我正在使用 BQ76940和 BQ78350开发 BMS。 如果负载和充电器有单独的连接、如何设计电路? 我的意思是、我有一个连接与负载、其中电流始终流出、可以通过76940评估板的 PACK+和 PACK-端子进行识别、并且我有一个用于充电器输入的不确定连接。 可在此配置中使用 BQ78350?

谢谢、

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    BQ78350的这种配置非常困难。 它适用于串联 FET 配置。 主要问题是无法禁用体二极管保护功能。 BQ78350-R1 TRM 在第3章中进行了介绍:

    如果 CHG FET 关断且监测计检测到放电电流≥DSG 电流阈值、则 CHG
    FET 导通以保护 CHG FET 体二极管。 一旦放电电电流、CHG FET 就会重新关闭
    被删除。 如果 DSG FET 关断且监测计检测到充电电流≥Chg Current Threshold、那么
    DSG FET 导通以保护 DSG FET 体二极管。 DSG FET 会重新关断一次
    充电电流被移除。 体二极管保护始终处于激活状态。

    BQ76940可用于并联 FET 配置、但在这种情况下、最好使用 MCU 来控制 FET。 本应用手册可能会有所帮助、因为它具有多个具有并联 FET 的不同示例: http://www.ti.com/lit/pdf/slva729 

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、感谢您的回复。  
    由于电路板上已经有一个用于无线通信的微控制器、您认为在电源连接后、从电源适配器正极端子以及 CHG 和 DSG FET 的中央连接放置 MOSFET 的可能性是什么? 这也会导致 BQ78350也导通 DSG FET、但我认为这不会导致问题。

    电路应如下所示:

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    我认为这可以起作用。 但是、这实际上取决于您的系统是如何运行的。  

    在放电期间、体二极管保护有时会导通 CHG FET。 在某些应用中、这可能是一个问题、因为充电器触点暴露在外、可能会导致安全问题。 我认为您提出的电路解决了这个问题。

    充电期间、体二极管保护有时会导通 DSG FET。 在某些应用中、负载从未完全关闭、这可能是充电时的不良行为。 希望这对您的系统来说不是问题。

    此致、

    Matt