This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9244-EP:对引脚功能有疑问

Guru**** 2767375 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD74120, UCD9244-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856850/ucd9244-ep-doubts-on-few-pins-functionality

器件型号:UCD9244-EP
主题中讨论的其他器件:UCD74120

您好!

我使用 UCD9244EP 和 UCD74120为两个 TMS3206678 DSP 的可变 CVDD 电源轨供电。

我将使用 DCR 方法在 UCD74120中生成电流感应电压。

[1]是否需要使用 UCD9244-EP 中的 TEMP 功能? 它主要指示稳压器的温度(电感器-在 DCR 方法中)。 我们从未在之前完成的任何设计中使用过稳压器温度。

[2]如果我们不打算使用 TEMP 功能(或者如果它对应于一个未使用的电源轨)、我们应该对这个引脚执行什么操作-浮点/下拉/上拉? 此外、我们需要在 PMBus 命令中禁用哪些参数?


[3]在 UCD9244-EP 的数据表中、典型应用显示 VIDS 在使用和未使用的电源轨上均使用100k 电阻器上拉。 但是、在 K2H EVM (K2EVM-HK 修订版4、第40页)中、未使用的 VIDS 引脚使用4.7K 上拉。 为什么需要为未使用的电源轨上拉 VIDS 引脚? 此外、是否有必要针对所用电源轨将其上拉? 我们已经在1.8V 至3.3V 电平转换器上拉 VID 线路。

[4]如果 PMBus_CNTRL 引脚用于启用电源轨、应如何处理? 是否应将其下拉至接地(使用1M 电阻器)或上拉至3.3V (使用10K 电阻器)或两者兼而有之?

 

谢谢、

Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bianyak、您好!  

    1.是否需要 Temp 函数是系统要求。  

    2.如果不需要 Temp 功能、则下拉引脚。 我认为您无需禁用任何 PMBus 命令。  

    VID 引脚是输入引脚。 上拉未使用的引脚可防止引脚被噪声损坏。  

    4、如果使用 MBUS_CNTRL 引脚来开启/关闭电源轨、则将引脚拉高以开启电源轨、并将引脚拉低以关闭电源轨。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢你的帮助。 对您的建议只有几个后续问题:

    2.我计划通过一个10K 电阻器将所有 TEMP 引脚下拉至接地。 还可以吗?

    3.如数据表所示、我是否需要上拉所有未使用的 VID 引脚或仅上拉 VIDS 引脚?

    4.要将 PMBus_CNTRL 引脚用作电源轨的启用/禁用引脚、我计划在连接器侧放置电阻器、如下所示。  

        

        电阻值是否正常?

     

    谢谢、此致、

    Binayak

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    2.没关系。  

    3.我建议 通过电阻器上拉所有未使用的 VID 引脚。  

    电阻值看起来不错。  

    谢谢