This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090:使用外部补偿电路和误差放大器

Guru**** 2389310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832612/tps40090-using-external-compensation-circuit-and-error-amplifier

器件型号:TPS40090

大家好、

我正在设计使用 TPS40090作为控制器的降压转换器。 该降压转换器需要是可编程转换器、这意味着我可以根据程序电压控制输出电压。 该 IC 具有可断开的0.7内部电压基准。 在这里、我可以连接我的程序电压值。

TPS40090具有内部误差信号放大器。 我的目标是将该内部误差放大器转换为缓冲器(绕过内部误差放大器)、并使用具有补偿功能的外部误差放大器。

我之所以要使用外部误差放大器、是因为我有3种控制模式、即恒定电压、恒定电流和恒定功率、它们具有自己的补偿值。 因此,我需要3个外部误差放大器而不是1个,然后将其反馈回内部缓冲器(即转换为缓冲器的内部误差放大器)。

我尝试过这样做、但整个仿真不起作用。 我认为 SS 引脚和 Idroop 引脚会产生影响、图中的引脚也连接到内部误差放大器、因此内部放大器无法转换为纯缓冲器。

感谢你们能就这个问题提出一些想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Muhammad、  

    在您的电路中、环路会使 COMP/FB 电压等于压降引脚、因此无法将 Vout 调节到外部 Vref。  

    我认为外部误差放大器的输出应直接连接到 COMP 引脚。  

    谢谢