This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:当输出负载发生变化时、观察到 Vout 过冲过大。

Guru**** 2533390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827433/lmr33620-vout-large-overshoot-is-observed-when-the-output-load-is-changed

器件型号:LMR33620

 大家好、

 我的一位客户正在评估 LMR33620。

 在评估中、他们观察到、当输出负载从0.5A 变为0A 时、观察到 Vout 过冲较大(约100mV)。

 作为器件正常运行吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    这听起来很正常、具体取决于它的外观。 我将其与这张图片进行比较

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr33620.pdf#page30

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Arief、

     非常感谢您的回复。

     我可以再问 几 个问题吗?

     问题1. 为什么会产生较大的 Vo 过冲? 你能不能告诉我机械结构?

     问题2. 是否有任何方法可以减少过冲?

     谢谢、此致、

     Kazuya。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    过冲是由器件从特定负载将电流降至空载时的反应引起的。 因此、来自电感器的额外能量将被输出电容器吸收。

     减少过冲的一种方法是增加更多的输出电容器。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Arief、

     非常感谢您的回复、我很抱歉因为我上周暑假而迟到了。

     下面是一个相关问题吗?

     问:LMR33620A 在负载电流为满时进入 PWM 模式、在负载电流接近0mA 时进入 PFM 模式。

         在这两种模式下、LMR33620A 的内部基准电压是否不变?

     再次非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai San、

    我们通过数据表保证反馈(FB)电压在整个工作条件下的最小值和最大值。

    您是否正在尝试了解器件在 PFM 模式下如何调节? 请记住、PFM 在轻负载时提高效率、但代价是增加了输出纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Beck、您好!

     非常感谢您的回复。

     是的。 我正在尝试了解 LMR33620A 如何在 PFM 模式下进行调节、因为我认为  PWM 模式和 PFM 模式下的输出差分电压比具有 PFM 模式的其他器件大一点。

     Alief 说、减少过冲的一种方法是增加更多的输出电容器。  

     您是否知道降低差分电压的其他方法?  更改电感值是否有效?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所说的是与设定的输出电压或的稳态差

    您在谈论输出电压中的瞬态吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Beck、您好!

     我很抱歉让你感到困惑。

     我将获取输出电压中的瞬态。

     我正在尝试了解 LMR33620A 如何在 从 PWM 模式(满负载) 到 PFM 模式(无负载)的瞬态计时下进行调节 、因为我认为  PWM 模式和 PFM 模式下的输出差分电压比其他具有 PFM 模式的器件大一点。

     此外、我想知道 将电感器值更改为更小是否 有效?

     谢谢、此致、

     Kazuya。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存储在电感器中的"额外"能量为 E = LI^2。 由于纹波电流变大、"I"会随电感减小而增大。

    这是一个很好的尝试、根据您的电感变化、您可能会在过冲中发生变化。

    最经济高效的方法是通过适当的 CFF 和交叉获得适当的相位裕度来改善控制环路。