This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23752:PoE 以太网信号衰减?

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856118/tps23752-poe-ethernet-signal-degradation

器件型号:TPS23752
主题中讨论的其他器件:PMP9013

您好!

查看 PMP9013。 这是一个我有的有点通用的问题。

使用 PoE 电路板上的以太网变压器拆分电源和以太网。

J2以太网数据涉及以太网数据。 因此、数据将流经另一个以太网变压器

(与以太网 PHY 一起)。 在这种情况下、信号是否会因为经过而降级

通过两个以太网变压器?

或者信号是否完全可以通过两个变压器?

谢谢、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    为清楚、以太网电源是通过以太网数据的独立电缆发送的。 这就是每个端口都有一个端口(分别为 J1和 J2)的原因。

    我们的所有设计都使用 PMP9013中的方案、其中我们使用 T1等变压器:  749022011。因此、这完全可以用于信号。  

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    PMP9013 J1 PoE 输入包含电源+以太网数据,J2输出包含以太网数据? 我的理解是否不正确?

    测试报告(slvua05.pdf)还指出:

    -千兆以太网直通接口。

    我的第一个问题是:

    如果我连接到另一个以太网连接器(例如:具有集成磁性元件的 LAN PHY)、则从 J2输出以太网数据

    这将使其在 PoE 板上为 T1、在集成连接器上为另一个类似的变压器。 也就是我的问题中的2个变压器。 抱歉、如果我的初始问题不清楚。

    因此、相对于单个变压器、在以太网信号线上使用了2个变压器、我想知道以太网信号是否会降级。 我希望我的问题是清楚的。

    谢谢、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    感谢您的澄清。 首先、EVM 用于功率评估。 还必须注意的是、在正常 PoE 应用中、它不会通过两个数据变压器。  

    是的、虽然会有一些损耗、但我们已通过将数据端口连接到 IP 电话测试了 EVM、并且测试结果正常。 但是、我们没有测量信号衰减、但我们检查了呼叫任何人是否有任何问题、也没有任何问题。  

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的澄清。 我同意这是一个评估板、这并不是真实生活中应该采用的方式。 我的问题是基于应用要求、在实际应用中使用这种双变压器设置是否会成为问题。 具有需要通过 PoE 供电的独立 SBC。 因此,我对这种解决办法的坚固性提出了问题。

    谢谢、

    制造商