This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:UPOE 作为 PSE

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832761/tps23755-upoe-as-pse

器件型号:TPS23755

你(们)好

是否可以将 UPoE 设备用作 PSE 集线器?

我们应该使用替代端口吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 na、

    您是否在问 UPOE 交换机是否可以与 TPS23755进行互操作? 如果是,答案是肯定的。 强制 UPOE 或 LLDP UPOE 开关将接通至13W。

    另请注意、对于 UPOE、他们将使用全部 四对电缆(Alta 和 AltB)。

    请告诉我这是否能解答您的问题。 或者、请进一步澄清您的问题。 谢谢!