This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:BQ76PL455A-Q1 EMB1499

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831993/em1402evm-bq76pl455a-q1-emb1499

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件:EMB1499Q

您好!

我对 EMB1499的 DAC 设置有疑问、

根据我的理解  、VSET 的 EMB1499Q 值范围为1V 至2.2V、表示平衡电流为2至5A。 是这样吗?

这会导致一个有关使用 EMB_Vset()函数的 DAC 设置的问题。 当我使用此函数中提供的设定点计算时、即:

int Setpoint =(int)(Amp/2.5/(3.2/256))+ 5;

DAC 的设定值绝不会导致大于5的值(如果这是放大器设置则有意义)。对设定值5进行编程并使用 示波器测量引脚后、 EMB1499Q 上的"Vset"仅为几 mV、 它不在1V 至2.2V 范围内。

VSET 引脚是否应显示~2V 的电压以指示~5A?

设定点计算是否正确、或者设定点 计算是否应更改为、例如发送一个设定点0x61、这使得 Vset 引脚显示1.20V

谢谢、

Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm、

    平衡电流取决于 VSET 电压以及次级感应电阻器值、而不仅仅是 VSET 电压。 请查看 EMB1499数据表第14页上的"应用提示"部分,其中详细说明了如何根据所需的平衡电流选择 VSET 电压和次级感应电阻器(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/emb1499q.pdf )。

    关于如何设置 DAC 输入、我建议您首先使用数据表中的公式找到所需的 VSET 值、然后按照 DAC 数据表定义所需的输入。  我在软件中查看了"设定点"公式、但无法确定所有参数的来源。  是否已尝试将设定点设置为0x61并确认为您提供~1.2V 的 Vset 值? 根据 DAC 数据表中 Vout 的计算方式、这似乎是正确的。 我会测试这个、并检查您是否获得所需的输出。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    是的。 当我设置 0x61时、我得到预期的1.2V。

    我可以设置的最高电压为 0x19、在200-300mV 范围内、我确实看到了我的电源上的充电周期和电流消耗。 电池电压升高但缓慢。 如果我将 ADC 调整为高于0x19的任何值、则 EN 引脚仅在短时间(1至2ms)内变为高电平、并且 FAULT 引脚上没有错误。

    我尝试理解这一点。 我必须查看次级感应电阻器的值以了解它是什么。 我不确定他们在参考板中使用的是什么、但我认为它不会将电流限制在低电平。

    不确定您是否对该低电压设置的工作原理有任何想法、但也不确定是否更高?

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm、

     "如果我将 ADC 调整为高于0x19的任何值"... 您是指 DAC 设置吗?

    "是的。 当我设置 0x61时、我得到预期的1.2V"... 那么、您确实看到了该电压、但仅持续了1-2ms? 之后会发生什么情况? 器件是否每1-2ms 充电一次、或者充电是否在1-2ms 后完全停止?

    此致、

    Leslie