This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A-Q1:12V 5V 稳压器芯片过热

Guru**** 2813785 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR16020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868801/mc33063a-q1-12v-5v-regulator-chip-getting-too-hot

器件型号:MC33063A-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR16020

您好,

我目前正在使用 MC33036AQDRQ1创建一个降压稳压器来驱动6个 RGB LED。

输入来自可能介于9-16V 之间的电池、最高可达20V 输出设置为5V、输出负载为360mA。

但是、在运行时、芯片外壳温度会在短时间内上升到60°C。 我发布的是原理图的图片。  

有人能告诉我我我是否遗漏了什么?

谢谢

Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    外壳温度为60度时、负载是多少?

    什么是电感器器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    外壳温度为60摄氏度时的负载为360mA、

    电感器器件型号为 SRU1048-221Y

    谢谢

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    电感器饱和电流小于电流限制1A。 您能否尝试选择1.5A 电平饱和电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    增大电感器尺寸将显著增加成本。 我们实际上希望缩小电感器尺寸、因为它已经过大。

    我之前提到的360mA 实际上是芯片将看到的最大负载。 这是相同的恒定负载、在这种恒定负载下、芯片外壳温度在几秒钟内上升到60 C、最终达到80 C  

    将短路电阻值改为0.6 Ω(将电流限制为500mA)是否是更好的选择?

    与此不同、我通过将芯片加载到1A 并使外壳温度达到125 C (电感器从未出现过明显的热量积聚)进行了另一项测试。

    谢谢

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    由于该器件通常以 PFM 模式运行、将电流设置为600mA 会将输出电流电容器限制为300mA 电平。

    第一步是找出根本原因、如果电感器饱和是导致高温的原因。 这不是解决方案。  

    MC 的性能实际上并不好、因为它是一个很旧的器件。

    为什么选择此器件、而不是完全集成的降压转换器、其解决方案成本可能更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我理解您的说法、我有一个饱和电流为1A 的100uH 电感器(SRU1048-101Y)。

    您认为这可以正常工作吗?  

    就使用此器件的决定而言、我搜索中出现的许多降压转换器都基于33063和34063器件、因此可以使用许多替代器件。 我之所以选择这款 MC33063、是因为它具有 ESD 保护功能、可在125C 的结温下运行。 具有相同功能的其他降压转换器芯片实际上更昂贵。

    我目前正在为 电路板的新版本评估不同的降压转换器电路、但我仍在尝试为具有 MC33063芯片的旧版本找到解决方案。

    话虽如此、如果您想推荐其他降压转换器芯片、我也乐意接受有关这些芯片的建议?

    要求是:

    1) 1)芯片应能够在输入侧承受超过40V 的电压

    2) 2)可调节电压输出

    3) 3)可在输出端承载高达1A 的最大负载、这样芯片外壳温度在满负载时不会超过环境温度40C。

    谢谢

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    100uH 电感器可能工作。 MC 器件无法支持1A 输出电流。 我更改了宽输入电压降压论坛的帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    LMR16020是60V 2A 降压转换器、应满足您的应用要求。

    B R

    Andy