This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2664:电压逆变器应用是否需要电解电容器?

Guru**** 2769355 points

Other Parts Discussed in Thread: INA828, LM2664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867736/lm2664-are-the-electrolytic-capacitors-required-for-the-voltage-inverter-application

器件型号:LM2664
主题中讨论的其他器件:INA828

大家好、我将使用 MSP-EXP432P401R 板和一些运算放大器。 LaunchPad 的 USB 提供+5V 电压、而-5V 电压都将为 INA828仪表放大器供电。

我可以问

问题0。 C1和 C2是否都必须是电解电容器? 由于电解电容器大于陶瓷电容器、我希望选择陶瓷类型来缩小尺寸。

问题1. USB 的输入为5V、我想生成-5V、最大输出电流20mA。

在本例中、如何计算 C1和 C2的电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您关注 LM2664。  回答您的问题、

    A0。  是的、您可以使用陶瓷电容器。  数据表实际上在表1中提到了陶瓷和电解电容器。

    A1。  数据表公式(1)和(2)决定了电容器的选择。  执行简单的数学过程、您可以根据其他参数获取 C1和 C2值。

    快乐的假期!

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的善意回复、Youhao。 在关闭此项之前、

    [引用用户="Youhao Xi"]数据表实际上在表1中提到了陶瓷和电解电容器。

    谢谢、我没有注意到这个部件。

    [引用用户="Youhao Xi"]数据表公式(1)和(2)决定了电容器的选择。  执行简单的数学过程、您可以根据其他参数获取 C1和 C2值。

    您是说这两个方程吗?

    快乐的假期!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的。 这两个公式可用于计算 C1和 C2值。