This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:输出电流的绝对规格

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511, TPS2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856835/tps2511-abs-specification-of-iout

器件型号:TPS2511
主题中讨论的其他器件: TPS2540

你(们)好

您是否建议这么做

TPS2511电源系统 Iout 引脚的绝对最大额定值是多少?

Iout 引脚的建议电流为2.2A、但未找到绝对最大额定值项。
谢谢
此致
Shidara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    设备专家今天不在办公室。 请期待他们明天对您的问题作出答复。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric、Shidara:

    让我解释一下这种查询的原因、

    我们的应用是5V/2.4A USB 端口、我们选择了 TPS2511。

    TP2511和 TP2540具有几乎相同的导通电阻(约70m Ω)。

    我们猜 TPS2540 也是2.5A 电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    TPS2511建议的工作电流为2.2A、如下所示:  

    TPS2540具有较高的建议工作电流(2.5A)和可调节电流限制(2.8A)(与 TPS2511的可调节电流限制(2.3A)兼容)、因此它取决于您的应用以及您希望电流限制的位置。  

    谢谢、

    Emma