This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868351/bq25606-bq25606

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件:BQ24170

您好的团队,  

我的客户正在调查具有以下规格的充电器解决方案

  • 12V 输入电压
  • 最大充电电流为3A 的单节锂离子电池
  • 独立

之前、他们使用 BQ24170作为解决方案、但他们希望调查我们是否有更新的解决方案、

我发现 BQ25606可能适用、因为它具有内部 FET 和电源路径、不确定该器件是否适合?

另一个问题是,我觉得这个设备也可以用于带有 D+/D-的 USB 端口充电器,如果我不使用 USB 充电,而只使用适配器充电,我可以让 D+/D-保持开路吗?   

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    添加客户的另一个需求、  

    我们是否有符合上述规格的解决方案,以及2个 Stat 引脚,以便在充电过程中和充电 完成时显示不同的颜色?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    BQ25606是采用完全集成式解决方案的理想选择。 请参阅 BQ25606数据表的第4页。 如果 D+/D-悬空,则检测到输入源为“未知”。 ILIM 决定输入电流。 我们没有具有2个 STAT 引脚的新解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的反馈、这正是我认为 BQ25606的理想选择、因为它 是完全集成的解决方案、因此与 BQ24170相比、总面积更小、更具成本效益。

    对于 D+/D-描述,也就是说,如果我可以使 D+/D- 悬空,它就无法检测输入源类型。

    但是,如果我只使用适配器(12V 直流插头)作为充电输入,而不是 USB 端口,它仍然可以作为功能独立的电池充电器工作吗?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

      使 D+/D-悬空意味着 BQ25606将检测输入源为未知适配器、并且不会根据 SDP、CDP 或 DCP 适配器设置设置设置输入电流限制。 相反、一旦检测到适配器未知、则只能通过 ILIM 引脚设置输入电流限制。 是的、您可以使用适配器。 可接受的 ILIM 范围为500mA 至3200mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kedar 和 Eric!

    Andy