This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:USB2.0无法识别

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2544, TPS2549, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832515/tps2544-usb2-0-cannot-recognize

器件型号:TPS2544
主题中讨论的其他器件: TPS2549TPS2546

各位专家、您好!

客户在其 NB 系统上有问题。 当 TPS2544与特定 CPU 一起放置时、它们发现无法识别 USB2.0。 他们发现眼图实际上具有信号损耗、但仍然通过。 他们想知道以下两个问题。

  • 我们是否在 IC 交付给客户之前测试信号质量?
  • 与 TPS2544相比、我们是否有其他解决方案(如 TPS2546/TPS2549)可提供更好的信号质量?

请在此问题上提供帮助、并向您表示感谢。

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、

    从信号的角度来看、我们不应影响 D+/D-线路的质量、TPS2546/TPS2549将是相同的。 我们仅出于充电器广播目的而点击这些线路、但仅此而已。