This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:TPS7A8300接口

Guru**** 2536190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866498/tps7a8300-tps7a8300-interface

器件型号:TPS7A8300

您好、先生、

我将 TPS7A8300用于4.5V 的电源要求之一  

仅在此电路中获得1.1V 输出。 如果我为引脚5、6、7、9、10、11安装电阻器、电阻分压器将获得5V 电压。 如果没有电阻分压器、则会得到3.95V 的电压。 @ FB 点为0.8V (EN 引脚高电平)。 安装了 C344、没有变化。  

如有任何更正、请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudarshana、

    乍一看、这应该起作用。
    我看到这是发射功率。  
    在禁用任何发送器但仅为线性稳压器加电时、您是否遇到同样的问题?

    您能否提供输入电压、输出电压、输出电压的示波器图?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接捕获的波形。 仅当我为引脚5、6、7 9、10和11安装电阻器时、5V 的输出电压才会出现。 但不会获得4.5V 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudarshana、

    使用万用表并测量电路中的电阻。
    使用相同的万用表、测量电路中的连接、并确认没有断开或间歇性连接。

    移除 C343并查看输出电压是否发生变化。

    您能否确认这些结果是否存在、即使在无负载供电时也是如此?

    让我知道结果、以便我们可以继续进行故障排除。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    问题在于 PCB 封装中的引脚8和9互换。 引脚9接地、而不是8接地、因此始终为1.1V、电阻分压器也不工作。  

    从接地输出上移除引脚9连接后、输出电压为4.5V。

    感谢大家的支持。

    Sudarshan。