This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:TPS61230ARNSR 不提供2-2.5A 输出

Guru**** 2506985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863937/tps61230-tps61230arnsr-does-not-give-2-2-5a-output

器件型号:TPS61230

您好!

我正在通过太阳能电池板为电池充电、电池3x2500mA = 7500mA。 (3.7V 18650电池)

我的系统可以消耗5V 1-1.5A、并且工作电流也是5V、300-400mA。 因此、我将 TPS61230ARNSR 升压器 置于电池后的5V 电压。

我按照设计步骤进行了设计、电路板现已在我手中、但有一个问题我无法解决。

负载未连接时为0.7mA。

我使用智能手机作为负载、并看到我消耗的电流为151mA。 我的手机在电流为151mA 时没有充电。

现在我有2个问题(我可以看到我的输出电压是恒定的5V):

1.为什么在连接负载时不能拉2-2.5A。
2、在负载连接时、如果您可以拉151mA 电流、为什么手机无法充电。

如果您需要原理图或布局、我也可以将其丢弃。

此致、

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这不是升压转换器问题、因为器件可以提供5V 电压作为例外。

    要为手机充电、我认为 D+和 D-引脚中的信号至关重要。 您是否尝试将这两个引脚短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    要了解手机是否有问题、我尝试了以下类似操作:

    从电源到升压器输入的电压为-3.4V、作为连接到输出的负载的2.2 Ω 电阻器。

    我将升压器的输出电压测量为1.45V、并在440mA 和2.2欧姆条件下进行测量。

    通常情况下、我认为应该看到5V/2.2Ohm = 2.27A 超过2.2欧姆。  

    我们如何解决? 我在设计之前的另一个转换器时在布局上犯了错误、这是不是问题?

    正在等待您的支持..

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    请首先移除2.2欧姆电阻。 器件完成启动后、再次连接加载。

    该器件具有短路保护功能、可在 VOUT 低于 VIN 时限制输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    正如您所说、  

    首先、我将器件连接到电源、然后看到升压器的5V 输出。

    在连接2.2欧姆负载后、升压器的输出再次为1.5V、 从电源汲取的电流也约为400mA。  

    电路板听起来很微妙。

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    从电源显示屏上可以看到、输入电流似乎限制为1A。

    如果是、请将其释放至5A。

    如果不是、请立即捕获 VIN 和 VOUT 波形并添加2.2欧姆电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    我假设您已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    虽然我做了与之前相同的事情、但结果却不同。

    当我根据需要将2.2欧姆电阻输入电路时、我捕获了 Vin 和 Vout 波形的行为方式。

    图1.

    图1是我将其放在第一位时的行为。

    图2:

    此外、输入电流不限于1A、而是始终为3A。

    尽管我从输入端提供3.4V 电压、但您可以看到我下降到2.7V、输出不是5V、而是4.42V。 在本例中、我从电源汲取大约2A 的电流。

    输入和输出电压随着从电源汲取的电流的增加而继续下降。

    我的最后一项测试如下所示:  

    输入电压2.8V

    电源电流为2.4A

    输出电压3.8-3.9V。

    为什么不像之前所说的那样获得5V 2.5A。

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    您在哪里测量输入电压和输出电压?

    您是否仅在转换器的输入电容器和输出电容器处测量数据? 考虑到电缆上的压降。

    输出电容器的器件型号是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    -示波器屏幕上的输入和输出电压

    -我在输入和输出端测量了电容器、显示了18uf 等值、原理图中通常为22uf。 此外、C1在所需的值下为150uf。

    是的、我测量了最接近转换器的输入和输出。  

    -输出电容器的制造商器件型号: GRM31CR61A226KE19L


    我还会分享原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另请参见布局图和电感器器件型号。

    1.您是否在多个电路板中观察到类似的行为?

    2.您能否在 IOUT=0、IOUT=100mA、IOUT=500mA 条件下测量性能。 我想了解在哪个负载条件下发现了问题(VOUT 降至4.5V)。

    请捕获 VIN、SW 引脚和 VOUT 引脚的波形。 并放大以检查每个开关占空比的详细信息。

    4.应用 EVM 作为参考。