This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445EVM-695:问答

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3445, LM3445EVM-695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857182/lm3445evm-695-q-a

器件型号:LM3445EVM-695
主题中讨论的其他器件:LM3445

尊敬的所有:

    1,我们有一个线路灯项目要求、我们将使用 LM3445来实现。我已经看到了 TI 的 lm3445evm-695、我认为这个电路相对复杂。 您能否在演示中解释每个电路的功能(绘制红色框的位置)?

2,lm3445evm-695的电容为22uF。如果填谷电容增大、是否会影响输出?电容与输出电压和电流之间的关系有一个公式

3,输出调光线路灯的功率不同(例如:总共三个并联线路灯、输出电压为42V、电流为160mA、320MA、480mA)、LM3445应如何确保三个灯的调光深度一致?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    1) 1) 右侧的电路用于关断计时器。  PNP 将电流转换为接地基准电流、以便为 Coff 电容器充电。

    当调光器设置为较低的光输出时、左下方的电路用于向整流交流电添加负载。  这会使三端双向可控硅开关元件中的电流保持流动、从而避免缺火。

    中间的电路有两个作用。  当谷底填充电容器开始为 LED 供电时、连接到谷底填充电容器的部分会增加负载。  这是因为整流交流电的负载消失、三端双向可控硅开关元件需要电流保持开启状态。

    第二个电路用于反相/后缘型调光器。  它检测下降沿 dv/dt 并增加负载、以便在整个线路和整流交流上对电容器放电。  如果负载不足、电容器会保持电压上升、从而导致错误的角度感测读数过宽。  这会导致电流斜升、进而导致角度感应占空比下降。  它将以这种方式无限振荡。  后缘调光器的负载足以防止这种情况发生。  如果您不打算使用这些类型的调光器、则可以移除电路。

    2) 2) 可以。  它们的尺寸应尽可能小、同时提供足够的电压来运行降压转换器。  这是因为当这些电容器的值增大(对于固定输出功率)时、功率因数将下降。  有一种计算方法、它需要很多变量、最小输入电压、Vled、Ied 和线路频率。  它只是计算最小交流输入电压的1/2 (即减去几个二极管压降后的直流谷值填充电压)。  在交流电低于峰值电压的1/2时、它需要提供的能量、对于60Hz、大约为2.8ms。  当涉及三端双向可控硅开关元件时、该时间将上升、根据暗流电平、可能需要更多电容器。  更简单的方法是在所有工作条件下尝试、并通过观察谷底填充电压和 LED 电压来查看电容器余量。

    3) 3) 每个电路将始终存在轻微差异。  幸运的是、在更深层次的调光级别下、LM3445会变得不连续、从而使低级别的调光具有更高的分辨率。  连接更多灯。  如果电路使三端双向可控硅开关元件保持工作状态、那么三端双向可控硅开关元件的输出不应随所连接灯的数量而发生太大的变化。  即使它发生变化、用户也不会知道、除非他们在调光器打开时有一种详尽的方法来打开和关闭灯泡。

    此致、