This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:高温跳变点

Guru**** 2796725 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ24072, BQ24072T, BQ25120A, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832138/bq24074-high-temperature-trip-point

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件: bq24072BQ25120ABQ25155

您好!

我们使用 bq24074来管理包含10kΩ Ω NTC、 B25/85= 3435的锂离子电池组。

 ℃电池的充电温度为0~45 ̊ C。 这似乎是大多数锂离子电池上的一个比较标准的充电限制。  

从 bq2407x 数据表中:

“bq2407x 具有一个外部电池组温度监控输入。 TS 输入连接到电池组中的 NTC 热敏电阻、以监控电池温度并防止危险的过热情况。  "

但是,我们刚刚注意到,BQ24074默认的充电高温切断为50摄氏度,而不是45摄氏度,芯片设计不允许降低此阈值(仅延长)。

我们在与 bq24072相关的另一个线程上看到、bq24072已更改为 bq24072T 以适应截止温度的变化。 遗憾的是、我们没有看到此类器件可替代 bq24074。  

是否有任何解决方案可降低 bq24074的上限截止温度?  

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看下面的应用手册。

    http://www.ti.com/lit/an/slua955/slua955.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您迅速回复 Sharafadeen。

    对于成本敏感型设计而言、不是理想的解决方案、但仍然可以解决问题。

    但是、我有一些后续问题。 您对 bq24074的预期寿命有什么了解吗?

    由于我们处于可以更改充电器 IC 的项目设计周期阶段、您是否建议迁移到其他充电器 IC 系列? 这也不是一个理想的解决方案、但如果 bq24074在不久的将来进入 EOL 状态、现在就会比以后更好地解决这个问题。     

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 BQ24074或 BQ2407x 系列中的任何器件是一款非常受欢迎的器件、因此我不希望它立即停产。 您可以查看的其他器件是 BQ25120A 和 BQ25155、但这些器件需要 I2C 通信才能正常工作。 它们都具有灵活的 NTC、因此问题不会出现。  

    您所需的充电和负载电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。 我想、在您确认 bq24074不会面临停产的迫在眉睫的危险之后、我们将采用某种类型的外部高温充电截止电路。   

    感谢你的帮助。