This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2060A:无法与 Windows 7系统上的 EV2200通信

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2060, BQ2060A, EV2400, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856520/bq2060a-cant-communicate-to-ev2200-on-windows-7-system

器件型号:BQ2060A
主题中讨论的其他器件:BQ2060EV2400BQ4050

您好!

我安装了 EV2200和 EV2200-60软件。  我的 VSS 连接到我的 bq2060A 的电池组。  我安装了一个 USB 转 RS232 FTDI 转换器、它在我的 PC 上被识别为 COM4。  我似乎无法与 EV2200和我的 bq2060a 建立通信。  我尝试强制在 COM4上进行通信、但失败了。  我快速启动电池组、可以看到输出端的电池组电压、因此我知道 bq2060处于活动状态。  我是否缺少用于 EV2200的驱动程序?  有人能告诉我、如果是这样、情况会怎样?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ashley

    您为什么要使用此器件? 很旧,很过时。 我们拥有 bq4050等更新器件、这些器件具有改进的功能、可与 EV2300或 ev2400配合使用。

    EVM 用户指南提供了设置 bq2060的说明。 请遵循其中的说明。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu179/sluu179.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

    这是为了支持已使用此器件的其他客户。  这不适用于新设计。  

    我通过切换到使用 prolic 而不是 FTDI 的 RS232转 USB 转换器来解决了我的问题。  由于任何原因、FTDI 不适用于 EV2200。

    谢谢、


    Ashley