This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调制器查询

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1336, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869067/modulator-query

主题中讨论的其他器件:AMC1336UCC28780

是否有任何能够产生 频率为10MHz 的脉冲的模拟调制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    我不确定我是否理解您的查询、您希望在这里执行什么操作?  您最初的帖子是关于驱动 GaN FET 的、我们的调制 器(AMC1336、AMC1303、AMC1304等)并不适用于此类应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    我遇到的大多数 PWM IC 的最大开关频率限制高达1MHz (如 UCC28780),我只想检查是否有任何可切换至10MHz 的 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajmal,没有能够输出高达10MHz 脉冲的电源控制器。 谢谢。 ——邓