This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62748:当输入电压升至2.7V 以上时、1.8V 电压输出不会调节

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832279/tps62748-1-8v-voltage-output-not-regulating-when-the-input-voltage-goes-up-above-2-7v

器件型号:TPS62748

 我们遇到了 TPS62748稳压器的问题。  我们在1.8V 模式下使用它。  我们尝试过的所有板上都存在该问题。  页面看起来正确。

问题是当输入电压超过2.7V 时、输出电压开始上升到超过1.8V。

如果我们看看连接到外部2.2uH 电感器的 SW 输入引脚、我们可以看到正在进行开关。  电感器的另一侧连接到10uF 电容器和 TPS62748上的 VOS 输入引脚。

如果我们在增大输入电压时观察芯片 SW 输出端的开关信号、当我们接近2.7V 输入时、开关信号开始花费越来越多的时间处于高电平、而不是低电平。  在输入电压约为2.8V 时、SW 引脚上的信号完全停止开关并保持高电平。  这基本上将输入电压连接到输出、这样输出电压在大约2.8V 后直接随输入电压上升。

这与我们在 SW 输入上预期看到的情况相反。  随着输入电压升高、SW 信号应在更长的时间内保持低电平、而不是在大约2.8V 的输入电压下、SW 信号变为100%高电平之前缩短和缩短开关信号的时间。

1.8V 的外部电路电流消耗非常低、它基本上是我们所使用的 CC2640R2处理器芯片的输入电源

如果能在这方面提供任何帮助,将不胜感激。

谢谢、

Dan Benkman
Innowave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    当输入电压为2.8V 时、您能否提供开关节点和电感器中的电流的示波器图? (如数据表中的图20)

    您的输入/输出电容器的值是多少?

    为了更好地帮助您、您是否还可以共享系统的布局?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们明天将这样做(我们在马来西亚)。

    我们将向您发送一系列具有不同输入电压的开关节点示波器照片、以便您可以看到随着输入电压越来越高而出现的趋势。  示波器可以测量直流电压并以数字方式显示这些电压、因此我们将具有输入电压和开关节点电压、并将其开关信号显示在屏幕上。

    谢谢、
    Dan Benkman
    Innowave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老板对通过互联网发送我们的艺术品有一些顾虑。  他想知道您是否有我们可以将其发送到的电子邮件地址。

    谢谢、
    Dan Benkman
    Innowave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些范围快照。  绿色迹线是输入电压。  黄色迹线是开关节点。

    输入电容为4.7uF、输出电容为10uF。

    下面的示波器快照显示了开关节点在不同输入电压下的外观及其直流值。

    当我尝试上传快照时、快照会以相反的顺序出现。  顶部快照具有最高输入电压。  第二条和最后一条迹线显示输入电压越来越低。  请注意、在较高的输入电压下、开关频率变低、在2.7V 时完全停止。  此时、输出电压应为1.8V、实际上为1.93V。

    它看起来非常像稳压器芯片根本没有进行调节。

    感谢您的任何帮助。
    Dan Benkman
    Innowave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    正如通过私人邮件所讨论的、我们将通过电子邮件继续讨论。

    然后、我将关闭该线程。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian