我们遇到了 TPS62748稳压器的问题。 我们在1.8V 模式下使用它。 我们尝试过的所有板上都存在该问题。 页面看起来正确。
问题是当输入电压超过2.7V 时、输出电压开始上升到超过1.8V。
如果我们看看连接到外部2.2uH 电感器的 SW 输入引脚、我们可以看到正在进行开关。 电感器的另一侧连接到10uF 电容器和 TPS62748上的 VOS 输入引脚。
如果我们在增大输入电压时观察芯片 SW 输出端的开关信号、当我们接近2.7V 输入时、开关信号开始花费越来越多的时间处于高电平、而不是低电平。 在输入电压约为2.8V 时、SW 引脚上的信号完全停止开关并保持高电平。 这基本上将输入电压连接到输出、这样输出电压在大约2.8V 后直接随输入电压上升。
这与我们在 SW 输入上预期看到的情况相反。 随着输入电压升高、SW 信号应在更长的时间内保持低电平、而不是在大约2.8V 的输入电压下、SW 信号变为100%高电平之前缩短和缩短开关信号的时间。
1.8V 的外部电路电流消耗非常低、它基本上是我们所使用的 CC2640R2处理器芯片的输入电源
如果能在这方面提供任何帮助,将不胜感激。
谢谢、
Dan Benkman
Innowave