This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:BQ24193的评估套件

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193, BQ24190, BQ24196, BQ24195, BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857011/bq24193-eval-kit-for-bq24193

器件型号:BQ24193
主题中讨论的其他器件: BQ24190BQ24196BQ24195BQ24192

您好!

以前曾提出过一个非常类似的问题、但我们看不到答案提供了我们所寻找的完整信息。

我们有兴趣评估 BQ24193、我们知道 http://www.ti.com/tool/bq2419xevm 是其他答案所指向的。 但是、我们看不到此处列出了适用于 BQ24193的评估套件。 似乎只有适用于 BQ24190、BQ24192、BQ24195和 BQ24196的评估套件。 在用户指南中、列出了使用 BQ24193的 PWR021-005、但我们无法找到购买位置/方法。 是否可以在某个地方购买?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、没有 BQ24193EVM、但有 BQ24192EVM。  BQ24192与 BQ24193相同、只是 TS 功能具有 JEITA 热和冷。  您能否购买 BQ24192并使用 BQ24193评估或替换 BQ24192 IC?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现 我们的办公室中有一个 BQ24195EVM-193。 如果 我能够将 BQ24195替换为 BQ24193、那么使用该套件是否会有任何缺点?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。  但是、PSEL 引脚将连接到 D+、因此您将无法同时使用 PSEL 功能和 USB 接头 J7。  此外、195 EVM 在 VBUS 上具有额外的 FET、可在 PMID 上隔离 OTG。  您可能希望在整个 Q1中短路。

    此致、

    Jeff