This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:ACOK 不高电平

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868353/bq24780s-acok-not-high

器件型号:BQ24780S

您好!

我尝试修复笔记本电脑主板(内部电池故障、bq24780S 的10欧姆 Vcc 电阻器烧坏、 和一个被淘汰的 bq24780S 器件(Vcc 引脚接地为0欧姆而不是开路)、我用新的 bq24780S 替换了 bq24780S、并用新的电阻替换了烧毁的10欧姆电阻)。 但是、当插入笔记本电脑适配器时、我无法使 bq24780S 使 ACOK 为高电平。 我出了什么问题?  我是否 通过将新的 bq24780S 焊接到主板上来杀死它(360度摄氏度热空气焊接)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我不会期望更换 IC 以损坏它。  REGN 引脚上的电压是否为24V ~=6V?  ACDET 上的电压是多少?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACDET 为2、61伏。 我在 Vcc 19伏上测量、但 REGN 约为0伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    REGN 电容器是否可能对地短路?  您能否更换该电容器?

    对此,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将该电容器取出来跟随您的引线、测量了它的电阻、但它不是很短、然后我插入了连接器、但 REGN 仍然为零、然后我重新更换了电容器、插入了适配器、但 regn 仍然为零。  我还想提一下 BATPRES 引脚电压接近零伏、但没有电池插电、我订购了一个新电池、但还没到、我想先启动主板而不使用电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次焊接了部件、然后启动、主板通电。  感谢你们的注意。

    问题已解决