This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5033:VIN 小于建议的工作电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832476/lm5033-vin-less-than-recommended-operating-voltage

器件型号:LM5033

能否以 Vin=12V 的电压运行 LM5033?  建议的工作电压范围为15-99V、但我在数据表中看不到任何表明它在12V 输入下不起作用的内容。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    VIN 是线性稳压器的输入、其输出为 VCC。

    VCC 是用于控制 LM5033的内部偏置电压。

    LM5033的 VCC 需要为9.6V 标称值才能成功运行。

    尽管未指定 VIN 的最小电压、但数据表建议的最小电压为15V。
    使用12V 的危险在于、线性稳压器可能无法在输入电压为12V 的情况下在 VCC 上产生9.5V 电压。
    性能并非在12V 时的表征。

    但是,数据表的第3页提到 VCC:“ 可以向该引脚施加10V 至15V 的外部电压,以关断内部稳压器,从而减少内部耗散。 一个内部二极管将 VCC 连接到 VIN。"

    也许您可以通过外部线性稳压器为 VCC 供电。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  是的、有道理。  我还将为 VCC 提供外部12V 电压。