请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5033 能否以 Vin=12V 的电压运行 LM5033? 建议的工作电压范围为15-99V、但我在数据表中看不到任何表明它在12V 输入下不起作用的内容。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Brian、
VIN 是线性稳压器的输入、其输出为 VCC。
VCC 是用于控制 LM5033的内部偏置电压。
LM5033的 VCC 需要为9.6V 标称值才能成功运行。
尽管未指定 VIN 的最小电压、但数据表建议的最小电压为15V。
使用12V 的危险在于、线性稳压器可能无法在输入电压为12V 的情况下在 VCC 上产生9.5V 电压。
性能并非在12V 时的表征。
但是,数据表的第3页提到 VCC:“ 可以向该引脚施加10V 至15V 的外部电压,以关断内部稳压器,从而减少内部耗散。 一个内部二极管将 VCC 连接到 VIN。"
也许您可以通过外部线性稳压器为 VCC 供电。
此致
John