This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1875-SP:180度相位

Guru**** 2514585 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1875-SP, UC1825B-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854832/uc1875-sp-180deg-phase

器件型号:UC1875-SP
主题中讨论的其他器件: UC1825B-SP

大家好、

我的客户希望在新应用中同时使用 UC1875-SP 和 UC1825B-SP。 我们想了解这两个产品中的任何一个是否可以进行配置、使 Vgs1、2和 Vgs3、4能够彼此之间以180度异相运行、并且占空比高于50%? 似乎可以、但希望得到您的确认。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michell、

    他们计划使用哪种拓扑?

    UC1825B-SP 绝对不会超过50%的占空比、而 UC1875-SP 是一个非常具体的控制机制、通常不适用于其他转换器。

    他们是否键入以执行同步降压?

    这通常是他们在提出这些类型的问题时所需要的。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michell、

    这是否解决了问题?

    谢谢、

    Daniel