This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:单端电流感应

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855046/emb1499q-single-ended-current-sensing

器件型号:EMB1499Q

大家好

我注意到、EMB1499Q 使用单端输入在两个电流控制环路(初级和次级)中进行感应。 通常、这需要开关噪声耦合、尤其是对于高平衡电流。 可以将这些端口转换为差分端口、例如通过仪表放大器或电流互感器。 但是、将引入一定的延迟。 该延迟的上限是多少? 还有其他想法吗?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitrios、

    感谢您的提问! 遗憾的是、我们不支持控制环路的差分输入。 如果您希望在超出预期设计规格的情况下使用器件、则需要处理引入的延迟特性。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince、

    非常感谢您的回复。 在解析关闭此线程之前、是否可以仅披露外部感应电路的最大可容忍延迟? 至少、这对于插入一个简单的电阻器-电容器 EMI 滤波器很有用。

    提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitrios、

    遗憾的是、可容忍延迟在很大程度上取决于您选择的系统设计。 例如、选择感测电阻会影响给定负载阶跃发生的电压差、该电压差本身需要进行特性描述。 此外、它还在很大程度上取决于输入/输出对给定负载阶跃的容差。 其中的每一个都是高度互连的、需要进行全面的表征。 因此、我们很难为外部感应电路提供特定的可容忍延迟。

    尽管如此、在设计时、我仍有一些建议需要您牢记:

    • 确保外部感应电路的输出提供足够的裕度、使其保持在数据表"电气特性:反馈电压"部分中指定的范围内。
    • 确保在转换器的最大占空比范围内运行("功率级设计器"是使用各种转换器拓扑进行快速计算的绝佳工具)
    • 有关感应电阻器的详细信息、请参阅数据表的"应用提示"部分、该信息可能适用于您的外部电路。

    同样、很抱歉、我们无法提供更多详细信息、但这确实是非常具体的应用。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince、

    您提供了大量信息、我们将会考虑这些信息。

    非常感谢、