This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:高占空比应用

Guru**** 2521740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53513, TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857248/tps53513-high-duty-cycle-application

器件型号:TPS53513
主题中讨论的其他器件: TPS54824

您好、先生、

库尔德我在应用中使用 TPS53513、如下所示:

VIN=5V VOUT=4V IOUT=3.5A

问题是 TPS53513能否处理大占空比? 最坏的情况应该是在启动时。

此外、内部还有一个5V LDO、如果输入电压低于5V、则 VREG 可以为器件和相关驱动器供电吗?

如果 TPS53513无法支持此应用、 TPS54824是否可以支持? 这一个支持100%占空比。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库尔德我在  应用中使用 TPS53513、如下所示:

    VIN=5V VOUT=4V IOUT=3.5A

    问题是 TPS53513能否 处理大占空比? 最坏的情况应该是在启动时。

    此外、内部还有一个5V LDO、如果输入电压低于5V、则 VREG 可以为器件和相关驱动器供电吗?

    如果 TPS53513 无法支持此应用、 TPS54824 是否可以支持? 这一个支持100%占空比。

    TPS53513的最长关断时间 为310ns 、这将限制高占空比应用。  更高的开关频率将受到更大的影响。

    fsw =开关频率、在最长关断时间内 TOFF

    最小输入电压=(Vout/1-Fsw*toff)

    请参阅 TPS54824数据表中有关100%占空比运行的第7.3.13节。   只要自举电容器电压大于2.2V、高侧就会保持导通状态。   大约~100%。

    对于尺寸和~100%占空比、我会考虑 TPS54824而非 TPS53513。  

    David