This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:器件数据表中明确了电源正常阈值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568215, TPS62088, TPS548A20, TPS53513, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856782/tps568215-power-good-thresholds-were-clear-in-device-datasheet

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件: TPS62088TPS548A20TPS53513TPS51200

在上电排序中、我们计划使用一个稳压器的电源正常状态来启用另一个稳压器。

下面是按顺序进行电源定序的 IC。

注意:所有电源设备均上拉至3.3V (系统中的第一个电源轨)

默认情况下启用3.3V (TPS568215)

2.1.8V (TPS62088)由3.3V 电源正常启用

3.3V 电源正常启用

由3.3V 电源正常指示启用的4.1.0V (TPS548A20)。

由1.8V 电源正常指示启用的5.1.2V (TPS53513)

由1.2V 电源正常启用的6.0.6V (TPS51200)。

问题:

从 TPS568215数据表中、没有电源正常信号的电压值数据建议仅使用10K 上拉电阻。

我能否获得电源正常信号的 VOL (最大值)值。

2.使用3.3V 电源正常指示功能可启用1.8V、1.0V 和2.5V 稳压器。

为了使所有这些稳压器都导通、

我确信3.3V 电源正常电压高于所有稳压器的 VIH (min)(1.3V 至1.5V)。

但是、最坏情况下启用 VIL (max)= 0.4V (对于1.8V&2.5V 稳压器)-除非我知道 VOL (3.3V PGOOD)、否则我无法说它工作正常。

请帮助您使用正确的数据访问此文档。

3.我正在从3.3V 电源正常状态驱动1.0V、1.8V 和2.5V 使能端-需要采取与加载3.3V 电源正常状态相关的任何预防措施?

由于所有输出都是稳压器的使能端、因此它们应该在3.3V 电源正常状态下具有很大的负载。

4.对于最后一个电压轨、由1.2V 电源正常信号启用0.6V。

TPS51200数据表中的0.6V 使能阈值为

VIH (最小值)- 1.7V

VIL (MAX)- 0.3V

1.2V 电源正常

VOH - 3.3V

电压- 0.5V (灌电流为4至6mA)- VOL (最大值)上没有数据

现在、这里的 VOL = 0.5V > VIL (最大值)-我无法直接使用1.2V 电源正常来驱动0.6V 使能。

电流= 0.5V、Isink=4到6mA 是最大值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基本上、我知道您的问题、下面让我解释一下 PGOOD 函数。

     PGOOD 是开漏设计、内部 MOSFET 控制 PGOOD 变为高电平或低电平。

    1、当内部 MOSFET 导通时、PGOOD 将被拉  至低电平、 GND 的电阻大部分小于500欧姆、对于568215、它大约为100欧姆、因此如果您用10K 将高电平拉至3.3V、则输出等于3.3*100/(10k + 100)、它非常接近0...、 这应该是您提到的"音量"。

    对于1.2V PGOOD、数据表显示 I SINK 6mA@Vpood=0.5V、 不是 VOL=0.5V、它只是测试条件、基于此、您可以在内部 MOSFET 导通时计算 PGOOD 到 GND 的电阻、为此、您可以得到0.5/0.004=125欧姆。

    2、 当内部 MOSFET 关断时、接地电阻非常高、您可以认为它是开路的、因此当 PGOOD 以10K 电阻上拉至3.3V 时、PGOOD 将输出3.3V 电压。

    您可以参阅第1项和第2项、了解所有序列设计。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,Yuchang。

    这消除了我的所有疑虑。

    对于 TPS568215,如果数据表将 PGOOD 典型低电阻等值指定为100欧姆或等效数据,则对所有人都有帮助。

    2. 我正在从3.3V 电源正常状态驱动1.0V、1.8V 和2.5V 使能端- 需要采取与加载3.3V 电源正常状态相关的任何预防措施?

    由于使能、所需的电流将非常小(以几 uA 为单位)。 我在这里看不到任何加载问题-只需在这里分享您的想法

    Malli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、也没有负载问题。