This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:数据表图18与公式不符

Guru**** 2516630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832670/tps25200-datasheet-figure-18-not-tally-with-equation

器件型号:TPS25200

你(们)好

我的客户有以下问题

参考数据表、图18图表与方程式(1)不符
例如、 如果 Rlimit 为250kohm,则在图表指向450mA 时计算出的 Ilimit 为328.6mA。 是错误还是有其他计算?
如果出现错误、您能否共享正确的图表。

在第9.2.2.5节中、该示例应描述图17而不是图18。 这是否是拼写错误?

谢谢

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    感谢您的支持!

    公式1正确、但图18中显示的图绘制不当。 请按照公式1进行设计。 我将在  数据表中更新图18。

     

    在第9.2.2.5节中、该示例应描述图17而不是图18。 这是否是拼写错误?

    是的、这是拼写错误。

    BR、Rakesh