This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5034:反激式拓扑无负载问题(PMOS 温度变化)

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853844/lm5034-flyback-topology-no-load-issue-pmos-temp-icrease

器件型号:LM5034

大家好、

我的客户将 LM5034用于反激式应用。 它中存在问题。(原理图如下所示。)

PMOS1 (Q11)和 PMOS2 (Q12)(无负载时温度升高)

黄色:Q11红色:Q12蓝色:负载电流

黄色:Q11红色:Q1/Q2蓝色:负载电流

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    LM5034不是反激式控制器。 它是一种交错有源钳位正向控制器。
    在反激式应用中、我们没有可用于该器件的参考材料。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我不熟悉反激式和交错式有源钳位正向拓扑。

    如所附的原理图所示、我认为客户使用 交错有源钳位正向拓扑、这是我描述的问题。

    PMOS1 (Q11)和 PMOS2 (Q12)(无负载时温度升高)

    您是否知道出现这种情况的原因? 或者我们可以测试哪个节点波形可以验证问题? 谢谢你。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    很抱歉耽误您的回答
    原理图显示了反激式设计
    ICAN 之所以这样做、是因为没有输出电感器、并且初级和次级之间存在异相关系。

    LM5034是一款正向控制器、因此主 FET 时序与辅助 FET 时序之间的关系仅对正向设计有效。
    它不适用于反激式电路。

    此致

    John