主题中讨论的其他器件: BQ25121A、 BQ25155
对于 BQ25120A、默认 VSYS 输出为1.8V。
我们需要调整到3.3V 并提供给我们使用的 MCU。
1) TI 是否可以在交付之前设置为3.3V、以便我们可以向 MCU 公开提供?
2) 或者、我们需要打开1.8V 以下的 MCU、然后使用 I2C 调节至3.3V?
如果是,设置是否会在重新启动后返回到1.8V?
1) VpMID 缺省电压是多少?
2) 如果不是3.3V、TI 是否可以在发货前设置为3.3V?
3) 或者我们需要使用 MCU 调节到3.3V?
如果是、设置是否会在重新启动后恢复默认电压?
1) Vldo 默认电压是多少?
2) 如果不是3.3V、TI 是否可以在发货前设置为3.3V?
3) 或者我们需要使用 MCU 调节到3.3V?
如果是、设置是否会在重新启动后恢复默认电压?
Linda