This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:VSYS/PMID/LDO 的默认电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25121A, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866089/bq25120a-the-default-voltage-of-vsys-pmid-ldo

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: BQ25121ABQ25155
您好!
[VSYS]
对于 BQ25120A、默认 VSYS 输出为1.8V。
我们需要调整到3.3V 并提供给我们使用的 MCU。

1) TI 是否可以在交付之前设置为3.3V、以便我们可以向 MCU 公开提供?
2) 或者、我们需要打开1.8V 以下的 MCU、然后使用 I2C 调节至3.3V?
   如果是,设置是否会在重新启动后返回到1.8V?
[PMID]
1) VpMID 缺省电压是多少?
2) 如果不是3.3V、TI 是否可以在发货前设置为3.3V?
3) 或者我们需要使用 MCU 调节到3.3V?
   如果是、设置是否会在重新启动后恢复默认电压?
[LDO]
1) Vldo 默认电压是多少?
2) 如果不是3.3V、TI 是否可以在发货前设置为3.3V?
3) 或者我们需要使用 MCU 调节到3.3V?
   如果是、设置是否会在重新启动后恢复默认电压?
此致、
Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    请在下面以粗体内联我的回答-  

    1) TI 是否可以在交付之前设置为3.3V、以便我们可以向 MCU 公开提供?

    GR:您可以使用 BQ25121A、它是2.5V VSYS 默认输出。  


    2) 或者、我们需要打开1.8V 以下的 MCU、然后使用 I2C 调节至3.3V?
       如果是,设置是否会在重新启动后返回到1.8V?

    GR:正确-但是、使用 BQ25121A、您也可以执行相同的操作。 此器件的默认 VSYS 为2.5V、可能更适合您的 MCU。  您的 MCU 上的工作电压是多少?

    [PMID]
    1) VpMID 缺省电压是多少?
    GR:PMID 是 VIN 或 VBAT、具体取决于适配器是否已插入。  

    2) 如果不是3.3V、TI 是否可以在发货前设置为3.3V?
    GR:如果您正在寻找经过稳压的 PMID、我们提供了 BQ25155。 需要3.3V PMID 的应用是什么?

    3) 或者我们需要使用 MCU 调节到3.3V?
       如果是、设置是否会在重新启动后恢复默认电压?
    GR:在此器件上、您无法调整 PMID。 LS/LDO 可调节。  
    [LDO]
    1) Vldo 默认电压是多少?
    GR:此器件处于负载开关模式。 负载开关的输入可以连接到任何其他电源轨。  
    2) 如果不是3.3V、TI 是否可以在发货前设置为3.3V?
    3) 或者我们需要使用 MCU 调节到3.3V?
       如果是、设置是否会在重新启动后恢复默认电压?
    GR:您需要在启动时调整此电压。  
     
    此致、
    gautham
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    非常感谢您的反馈。

    是否有任何推荐的 IC、哪种默认 VSYS 介于3V~3.6V 之间?

    重新引导后、VSYS 和 LDO 设置是否会恢复为默认设置?

    此致、
    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    您可以将 BQ25121A 用于3V VSYS、该 VSYS 可在引导时进行调节。 如果您需要 3.3V 的默认 VSYS、BQ25155 + TPS6280x 器件可以很好地工作。  我也附上了一份文件供你参考。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Gautham

    e2e.ti.com/.../BQ25155_2B00_TPS6280x.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    感谢您的建议。

    此致、  

    Linda